This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1007:CPU 使用率测量

Guru**** 2960340 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TIDM-1007, TIDM-02008, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977740/tidm-1007-cpu-usage-measurements

器件型号:TIDM-1007
主题中讨论的其他器件:powerSUITE、 TIDM-02008、 SFRA

尊敬的所有人:

在尝试实现3个电流环路而不是仅一个电流环路的过程中、我已经对 CPU 使用情况进行了测量、只是为了确保有足够的时间使用 C28x 执行该操作。

软件设置基于 LAB3示例:交流/直流模式下的电流+电压环路(无 CLA)。 我尝试了两种方法:

-在控制循环中写入字体 GPIO_writePin ()以测量所选引脚上的脉宽。
-勾选选项 Run> Clock> Enable (运行>时钟>启用)并测量控制循环所需的周期数。

在这两种方法中、我发现 ISR1中断需要大约6µs μ s (在10µs μ s 中断周期中)、而无需自适应死区时间和切相。 因此、ISR1中断占用了大约60%的 CPU、而使用高级选项时占用了大约75%的 CPU。

但是,以下帖子中所述的数字完全不同:43%的 CPU 使用率-使用高级选项时高达60%的 CPU 使用率。
请注意、TIDM-1007/TIDM-2008代码在其他情况下保持不变、如 C2000 powerSUITE 中提供的那样。

e2e.ti.com/.../3342240

您能帮我确定这种差异的可能原因吗?

感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在最新的用户指南中增加了 CPU 利用率。 请查看以下链接。 TIDM-02008是用于突出双向电源流的新参考设计编号。 在最坏的情况下、ISR1占用53%的 CPU 预算。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02008

    影响 CPU 利用率的因素有多种。 为了获得最佳结果、我们禁用了 PFC 操作实际上不需要的几个函数、例如  

    单个电流感应

    2.数据记录器

    SFRA

    此外、如用户指南中所述、SPLL 方法(陷波 SPLL 提供最佳数量)和优化级别也会影响 CPU 利用率。

    最棒的

    John