This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:TMS320F280049c-Q1

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977579/tms320f280049c-q1-tms320f280049c-q1

器件型号:TMS320F280049C-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

大家好、

我使用 TMS320F280049c 读取电流。 下面是一些设置详细信息:

1.对于电路板,我启用使用内部 ADC 电压基准的 DAC。我将 DAC 计数设置为1000,输出电压为0.65V。   

使用公式 DAC 电压输出=(DAC 计数* DAC ref / 4096)  

2、现在我将启用增益为 x3的 PGA 和 ADC 模块。 并将 DAC 输出连接到 PGA 输入。

我们收到的 PGA 计数为~3200。  因此、使用它、我们可以知道2.5是基准

 3.现在我启用通用 ADC 模块并将 DAC 输出连接到 ADC 输入。 但我得到的计数是2300。 因此、我得到1.25ref 我已经为 ADC 设置了内部基准。   

Q:- 1. 为什么我为 PGA 和 ADC 模块获取不同的基准电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sagar、

    如何配置 ADC 和 GPDAC 基准。 您能否仅发布配置了引用的代码?