This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:如何获取由 C2000 InstaSPIN 通用 GUI 编写的算法

Guru**** 2391035 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, DRV8316REVM, LAUNCHXL-F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977361/launchxl-f280049c-how-to-get-the-algorithm-written-by-c2000-instaspin-universal-gui

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:DRV8316DRV8316REVM

您好!

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvubz9/slvubz9.pdf 

上面的 URL 中描述了以下内容。

 

================================================================================
5.1 C2000TM InstaSPINTM 通用 GUI
・μ A
・μ A
・μ A
4.接受图5-1中所示的自述文件,并检查屏幕左下角的“Hardware (硬件)”
已连接”。 连接后、GUI 会将算法刷写到 MCU 中、如图5-2所示。
================================================================================

第4步、该算法将刷写到 MCU 中。

我可以获得该算法(源代码)吗?

如果可以、请告诉我源代码的链接。

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通过以下链接下载并安装 MotorControl 软件开发套件(SDK)、 其中包含许多示例项目以及相关源代码、以支持带 GUI 的 TI EVM 套件、如指南中所示。

    http://www.ti.com/tool/c2000ware-motorcontrol-sdk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经知道这个。

    您能否提供由 C2000 InstaSPIN 通用 GUI 自动编写的代码? (黄色下划线)

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认情况下、库中的 InstaSPIN GUI 仅使用 SDK 中 InstaSPIN 实验5的可执行文件。

    如果您正在寻找文档中提到的特定 DRV8316版本的 GUI、该版本不是 SDK 的一部分、而是单独发布的。 我将进行调查并返回给您。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Whitney

    我正在寻找  文档中提到的特定 DRV8316版本的 GUI。

    我 正在等待您的联系!

    谢谢、

    科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koki、

    我们对用户指南的错误版本进行了一些混淆、但仍然依赖 Code Composer 项目文件。 以下是您查看的部分的更新文本:

    1.按照第5节"硬件设置"中的说明进行操作、并确保 LAUNCHXL-F280049C 已连接 PC 并将电源打开至 DRV8316REVM PCB。
    2.访问 GUI Composer 库 https://dev.ti.com/gallery/ 并搜索"DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI"。 单击 GUI。 (注:我现在提供了直接链接,当我们更新 GUI 以从原型版本转换到器件的生产版本时,该链接将发生变化: https://dev.ti.com/gallery/view/InternalBLDC/DRV8316REVM_InstaSPIN_Universal_GUI/ver/1.0.0/ )
    3.如图6-1所示接受自述文件,并检查屏幕左下角是否显示“Hardware Connected”(硬件已连接)。 连接后、GUI 会将算法刷写到 MCU 中、如图6-2所示。

    这将使您能够使用 InstaSPIN FOC 评估器件。

    如果您是专门查找项目的 CCS 项目版本(而不是项目中的.out 文件)、则很遗憾、您将不得不等待、因为我们仍在使用器件的原型版本审查软件。 它应在我们从原型转换到生产时发布。

    最棒的

    Cole