This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:TI 是否有用于 TMS320F28027F 的 instaSPIN (FOC)等 V/F 控制程序

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28027F, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976759/tms320f28027f-does-ti-have-v-f-control-program-like-instaspin-foc-for-tms320f28027f

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其它部件:MOTORWAREcontrolSUITE

大家好!

你好。

我正在使用 Motorware 程序、这非常容易使用、并且可以针对我们的应用程序进行定制、

我的问题是:

TI 是否有适用于 TMS320F28027F 的 instaSPIN (FOC)等 V/F 控制程序,这些程序 可以轻松地与我们的应用配合使用并针对我们的应用进行定制?

2是否可以将实验3a 更改为用作 V/F (开环) control.in 命令不插入任何电机参数或识别?

感谢您的关注。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 您可以通过以下链接下载并安装 controlSUITE。 您可以在"\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Scalar"中找到一个 v/f 示例、此示例基于 F2803x、但您可以通过更改器件初始代码轻松地将其移植到 F28027F。

    https://www.ti.com/tool/controlsuite

    2.不推荐 本实验不是对电机驱动器的完整 v/f 控制、仅用于硬件验证。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo

    我认为您的答案是"解决了我的问题"。 但是、我需要帮助以了解如何在  初始化代码中将其更改为 F28027F。

    如果我不能弄清楚这一点、我将打开另一个新的问题部分。

    感谢您的帮助!

    Dave。