This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:hex2000.exe 版本 v16.9.7.LTS 和 v20.2.1.LTS 之间的不同行为

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977691/tms320f28377d-different-behavior-between-hex2000-exe-versions-v16-9-7-lts-and-v20-2-1-lts

器件型号:TMS320F28377D

 大家好、

我想使用具有以下语法的 TMS320C2000十六进制转换器 v16.9.7.LTS 将两个名为 boot.out 和 application.out 的.out 文件合并到一个名为 merge.out 的文件中:

hex2000.exe boot.out application.out --section_name_prefix="data"--load_image -o merge.out

结果成功、运行良好、但现在我想使用 hex2000.exe 的 v20.2.1.LTS 版本:

hex2000.exe boot.out application.out --section_name_prefix="data"--load_image -o merge.out

但结果是:

警告:-section_name_prefix 已弃用、并且将在中删除支持

  后续版本。 请改用--load_image:section_prefix。

错误:存储器范围"data_1"和"data_2"顺序错误

错误:内存范围"data_43"和"data_44"顺序错误

错误:内存范围"data_50"和"data_51"不按顺序

错误:内存范围"data_52"和"data_53"不按顺序

错误:内存范围"data_58"和"data_59"不按顺序

错误:内存范围"data_61"和"data_62"不按顺序

错误:内存范围"data_68"和"data_69"不按顺序

错误:内存范围"data_70"和"data_71"不按顺序

错误:内存范围"data_77"和"data_78"不按顺序

错误:内存范围"data_80"和"data_81"不按顺序

错误:内存范围"data_82"和"data_83"顺序错误

如果我将警告考虑在内、并相应地修改命令语法:

hex2000.exe boot.out application.out --load_image:section_prefix="data"--load_image -o merge.out

我得到了以下结果:

错误:存储器范围"data_1"和"data_2"顺序错误

错误:内存范围"data_43"和"data_44"顺序错误

错误:内存范围"data_50"和"data_51"不按顺序

错误:内存范围"data_52"和"data_53"不按顺序

错误:内存范围"data_58"和"data_59"不按顺序

错误:内存范围"data_61"和"data_62"不按顺序

错误:内存范围"data_68"和"data_69"不按顺序

错误:内存范围"data_70"和"data_71"不按顺序

错误:内存范围"data_77"和"data_78"不按顺序

错误:内存范围"data_80"和"data_81"不按顺序

错误:内存范围"data_82"和"data_83"顺序错误

版本 v16.9.7.LTS 和 v20.2.1.LTS 之间的行为不同、原因是什么?

非常感谢您的参与、

Andreu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该论坛主题中发生了类似的事情。  遗憾的是、该客户从未提交过测试案例、因此我不能很好地了解出了什么问题以及如何解决问题。   

    如果我能够重现问题、我将不胜感激。  请压缩 boot.out application.out 文件、然后将其附加到下一个帖子。

    谢谢、此致、

    乔治