This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:有关 InstaSPIN - FOC 的问题无法达到最大速度

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069F, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974523/launchxl-f28027f-question-about-the-instaspin---foc-can-not-reach-the-max-speed

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069FTMS320F28027F

大家好。

我使用 Launchpad - 28027F 和 BoostXL - DRV8305EVM 来驱动我的 BLDC/PMSM 电机。

然后我设置 #define USER_MAX_VS_MAG_PU     (0.5)。

但当我使用 InstaSPIN - FOC 驱动电机时,它无法达到最大速度。

我使用六步驱动电机,最大速度高于 InstaSPIN - FOC。

我测试端子电压范围。

我计算输入峰值电压。

 线路峰值电压为 20.137V,直流总线电压为24V。

使用的电压百分比 = 20.137V/24V = 84%。

但我使用 USER_MAX_VS_MAG_PU 计算 SVPWM 的百分比 等于0.5。

 使用电压百分比的 SVPWM =(2/3)* UDC*sqrt (3)/2*sqrt (3)/UDC = 100%。

但现在 ,instaSPIN: 84%。< 100%。

我有一个关于提高电机最大速度的问题。

增加 USER_MAX_VS_MAG_PU 值和场峰化 都可以提高电机的最大速度。

我不知道应该首先选择哪种方法。

哪一种是 提高电机最大速度的最佳方法。

谢谢。