This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 CAN 总线上发送时产生错误中断

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977685/tms320f28388d-error-interrupt-when-sending-on-can-bus

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

我正在使用 CAN 总线和 CAN_A 模块、并且能够在使用测试模式外部环回时发送和接收消息。 现在我想在引脚上发送消息、所以我对 CAN_enableTestMode ( CANA_base、CAN_TEST_EXL)行进行了注释。

我希望在发送消息时有一个中断。 我有一个中断、但该中断的状态值为0x8000、这意味 着错误和状态寄存器值不是0x07。

请帮助我了解此错误。 我可以验证什么?

非常感谢、

Nathan