This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:自检库的移植

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977664/tms320f28388d-porting-of-self-test-library

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我的客户目前正在将 FW 从 TMS320F2837x 移植到 TMS320F28388D。
使用一个开放点、即自检库、移植成功。

我们方面是否有任何移植此库的计划?

BR、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、  

    您可能是指自检库(CLA_STL)。  请确认吗?  如果是这种情况、CLA_STL 产品需要符合安全标准、并且正在着手进行相关工作。  该认证计划在今年下半年和下半年进行。

    如果您看到特定的配送要求、请告知我们。

    谢谢、

    Krishna