This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:需要针对内部看门狗计时进行确认

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977315/tms320f28388d-need-confirmation-for-internal-watchdog-timing

主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D

RT 编号:TMS320F28388D

各位专家、您好!

我只是想得到您对基于看门狗时钟的预分频器和预分频器进行的时序分析的确认。 随附 了用于 e2e.ti.com/.../Watcdog-clock-configuration.xlsxcalculation 的 Excel 工作表 

请告诉我我的假设是否正确。

根据计算结果、我认为计算 的时间是看门狗超时值、需要在该值之前刷新它。

。 预分频器
 预分频器。
0 1 2. 3. 4. 5. 6. 7.
0 51.20E-06 51.20E-06 01.02E-04 02.05E-04 04.10E-04 08.19E-04 16.38E-04 32.77E-04
1 01.02E-04 01.02E-04 02.05E-04 04.10E-04 08.19E-04 16.38E-04 32.77E-04 65.54E-04
2. 02.05E-04 02.05E-04 04.10E-04 08.19E-04 16.38E-04 32.77E-04 65.54E-04 01.31E-02
3. 04.10E-04 04.10E-04 08.19E-04 16.38E-04 32.77E-04 65.54E-04 01.31E-02 02.62E-02
8. 20.00E-08 20.00E-08 40.00E-08 80.00E-08 01.60E-06 03.20E-06 06.40E-06 12.80E-06
9. 40.00E-08 40.00E-08 80.00E-08 01.60E-06 03.20E-06 06.40E-06 12.80E-06 25.60E-06
10. 80.00E-08 80.00E-08 01.60E-06 03.20E-06 06.40E-06 12.80E-06 25.60E-06 51.20E-06
11. 01.60E-06 01.60E-06 03.20E-06 06.40E-06 12.80E-06 25.60E-06 51.20E-06 01.02E-04
12. 03.20E-06 03.20E-06 06.40E-06 12.80E-06 25.60E-06 51.20E-06 01.02E-04 02.05E-04
13. 06.40E-06 06.40E-06 12.80E-06 25.60E-06 51.20E-06 01.02E-04 02.05E-04 04.10E-04
14. 12.80E-06 12.80E-06 25.60E-06 51.20E-06 01.02E-04 02.05E-04 04.10E-04 08.19E-04
15. 25.60E-06 25.60E-06 51.20E-06 01.02E-04 02.05E-04 04.10E-04 08.19E-04 16.38E-04

此致、
Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohan、

    我想您在该计算中没有包括8位 WD 计数值。 您必须在 WD 计数器溢出之前刷新 WD、因此您需要使用64来刷新这些值。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回答。

    因此、我计算的值是 WDCLK。 现在、时间是 WDCLK x WDCNTR。

    我们有一个8位、这意味着它是256个值、为什么64被乘以。

    此致、

    Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用] 我们有一个8位、这意味着它是256个值、为什么64被乘以。 [/报价]

    很抱歉,你是对的。 它是256。

    此致、

    Vivek Singh