This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在连接管理器(CM)中使用 uDMA 通道?

Guru**** 2615445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977403/tms320f28388d-use-of-udma-channels-in-the-connectivity-manager-cm

器件型号:TMS320F28388D

您好!

关于使用 uDMA 通道的分配、如果我希望某个 外设使用 uDMA、我是否必须使用该外设的专用通道、或者是否可以使用可用的32个通道中的任何一个?

此外、表49-1中标记为保留的通道。 µDMA Channel Assignment Mapping' (通道分配映射)意味着它们不可使用、或者?

此致、

Aleksandar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用] 关于使用 uDMA 通道的分配、如果我想让某个 外设使用 uDMA、我是否必须使用该外设的专用通道、或者我是否可以使用可用的32个通道中的任何一个? [/报价]

     您需要根据表49-1使用专用于外设的通道

    [报价] 还有"表49-1中标记为保留的通道。 µDMA Channel Assignment Mapping' (通道分配映射)意味着它们不可使用、或者? [/报价]

    没错。 这些被分配给任何外设、因此不应使用。  

    此致

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答并向我明确说明。