This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:哪些接头引脚是空闲的、因此我可以在这些引脚上添加一个盘形喇叭

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977173/drv8312-c2-kit-which-header-pins-are-free-so-i-can-add-a-disc-horn-to-those-pins

器件型号:DRV8312-C2-KIT
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 DRV8312、

标题说明了一切。 我需要有一个由电路板控制的喇叭、因此我需要查看哪些引脚可供使用。  https://www.amazon.com/HELLA-012588061-Motorcycle-Universal-Fit-Single/dp/B01EG18SAC

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过以下链接下载并安装 controlSUITE、在安装软件后、可以在相关文件夹中找到套件和 controlCARD 的原理图。

    controlSUITE https://www.ti.com/tool/controlsuite

    您可以使用所有可用的 GPIO、但电机控制除外、例如用于 DRV 器件使能端的 PWM、ADC、GPIO、nFAULT、OCTW 引脚。

    DRV8312硬件设计文件

    \ti\controlSUITE\development_kits\DRV8312-C2-KIT_v128\~DRV8312EVM-HWdevPkg

    controlCARD 硬件设计文件

    \ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARD