This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:关于 HRPWM 运行中的 CMP 负载模式

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974596/tms320f280049-regarding-cmp-load-mode-in-hrpwm-operation

器件型号:TMS320F280049

您好专家、  

我们的 TRM 已指示、在使用 HR 周期时、我们应该"在 CTR =零或 CTR = PRD"上加载。

请问背后的原因是什么? (如果我仅在零或 PRD 上加载、会发生什么情况?)

如果我们同时使用全局加载函数、则为 BTW。 它是否仍限于在 CTR =零或 CTR = PRD 上加载?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您仍将仅限于相同的情形。

    有一个内部双屏蔽要求这样做。 如果在向上/向下计数时两个事件都未完成、您将看到在所有情况下、您的边沿都不会正确移动。  

    在向上计数模式下、在某些情况下也不会获得正确的边沿。

    这些是硬性要求。

    NIMA