This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28032:DMC (数字电机控制)是否已停产

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/977504/tms320f28032-is-dmc-digital-motor-control-discontinued

器件型号:TMS320F28032
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

你好、论坛

DMC 宏位于 controlSUITE 中,因为 controlSUITE 已取代 C2000ware,看起来不再支持 DMC,这是否正确?

例如,如果我想做一个帕克变换, 最好的方法是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在通过基于 C2000Ware 的 MotorControl SDK 来支持我们最新的电机控制库和解决方案:

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    SDK 中的解决方案支持我们的最新一代器件、因此它们不一定与 F28032兼容。 在这种情况下、继续使用 controlSUITE 中的 DMC 宏可能是最佳选择。

    惠特尼