Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
当我尝试将 INT13分配给 HWI 时、SYS/BIOS 出现以下错误。
说明资源路径位置类型
Gmake:***[Build-805403903]错误2 MS1050 C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 MS1050 C/C++问题
gmake[1]:***[Build-805403903-InProC]错误1 MS1050 C/C++问题
Hwi 13已在使用(由&ti_SysBIOS_KNL_Clock_dotick__i 使用)。 app2.cfg /ms1050 ti.sysbios.family.c28.Hwi.instance#2 XDCTools 配置标记
TI.SYSBIOS.family.c28.Hwi.instancy#2:Hwi 13已在使用(由&ti_SYSBIOS_KNL_Clock_dotick__i 使用)。 .xdchelp /MS1050 line 264 C/C++ problem
我认为 INT14是分配给 RTOS 的唯一计时器。 如果我将 INT14分配给 HWI、SYS/BIOS 会出现以下错误。
说明资源路径位置类型
Gmake:***[Build-805403903]错误2 MS1050 C/C++问题
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 MS1050 C/C++问题
gmake[1]:***[Build-805403903-InProC]错误1 MS1050 C/C++问题
Hwi 14已在使用(由&ti_sysbios_family_c28_TimestampProvider_rolloverFunc__E 使用)。 app2.cfg /ms1050 ti.sysbios.family.c28.Hwi.instance#2 XDCTools 配置标记
TI.sysbios.family.c28.Hwi.instancy#2:Hwi 14已在使用(由&ti_sysbios_family_c28_TimestampProvider_rolloverFunc__E 使用)。 .xdchelp /MS1050 line 264 C/C++ problema.
是否允许将计时器1用于 HWI?
斯蒂芬