This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1003:TIDM:1003-->此设计是否适用于超高速电机?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974093/tidm-1003-tidm-1003---will-this-design-work-for-very-high-speed-motor

器件型号:TIDM-1003
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049CTMS320F28069F

你好  

我指的是参考设计 TIDM:1003。

我的电机规格如下-  

工作电压=+48V

2.工作转速= 95、000 rpm  

极对数= 2 (4极电机)

4.开槽马达结构

TIDM:1003是否符合上述电机规格???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路板未用于测试此类电机、它可以支持高速电机的高 PWM 开关频率、因为逆变器使用 MOSFET。 但是、您的电机的电频率具有非常高的值(~3200Hz)、需要非常高的 PWM 开关和控制频率。 此电路板上的控制器是一款低成本 MCU、CPU 频率仅为60MHz。 您可能需要一个高 CPU 时钟 MCU 来使用无传感器 FOC 控制您的电机。 请通过以下链接查找更多控制器。

    \

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming、您好!  

    感谢您的快速响应  

    请建议符合要求的控制器系列或器件型号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    此90MHz TMS320F28069MPZT 控制器能否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想为电机实施 instaspin focc、90MHz TMS320F28069F 或100MHz TMS320F280049C 应该更适合您的应用。

    请点击以下链接、获取合适的电机驱动器评估和软件

    https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html#application