This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:获得尽可能多的读数的最快方法?

Guru**** 2926610 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973629/tms320f28375d-fastest-way-to-get-endless-as-many-readings-as-possible

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

要始终从同一信道获取无限读数、最快的方法是什么?
您是否必须使用序列发生器(循环突发模式)、或者是否还有其他可能?
下一个问题是结果将存储在何处。

谢谢
Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、  

    您能澄清一下您所指的内容吗? ADC 读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、客户希望使用每个 ADC 永久转换一个通道、并在软件中周期性地评估测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    您可以在 C2000Ware 中引用 ADC_SoC_Continuous 和 ADC_SoC_Continuous_DMA 示例:~\C2000Ware_XXXX\device_support\f2837xd\examples\cpu1

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    更多背景信息。  我们通常使用连续来描述自触发后台转换。

    为了实现更好的系统同步或定期控制、建议使用 OneShot 模式的计时器或 ePWM 触发器。  您可以看到 ADC_SoC_ePWM 就是这方面的一个示例。

    DMA 非常适合将转换存储到系统存储器中的缓冲区中进行批处理。

    Tommy