This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMJ320F2812:需要下载 BSDL

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SM320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/972328/smj320f2812-need-to-download-the-bsdl

器件型号:SMJ320F2812
主题中讨论的其他器件:SM320F2812

尊敬的团队:

在哪里可以找到 SM320F2812 (QFP172)和 SJM320F240HFPM 的 BSDL?

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    对延迟答复表示歉意。  我目前正在从我们的设计团队那里查看这方面的信息。

    谢谢、此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Susan、

    希望了解对 BSDL 的需求。  遗憾的是、由于封装差异、非 HiRel 器件的当前 BSDL 文件将不适用于 SM320F2812。  必须针对此特定封装类型重新生成 BSDL、我们将在 Q1末尾查看发布版本。  请告诉我这是否是您可以使用的计划。

    此致、

    Joseph