This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:外部晶体振荡器的要求是什么?

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976881/tms320f28075-what-s-the-requirement-for-external-crystal-oscillator

器件型号:TMS320F28075

您好!

当℃使用无源晶体振荡器时、热风枪的环境温度为100 μ A、TMS320F28075停止工作。

当更改为有源 晶体振荡器时、与热风枪相同的100℃环境温度、TMS320F28075工作正常。

那么、外部晶体振荡器有什么要求?

这是 SCH:

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

                   热风枪不是进行温度测试的准确方法。 您如何知道晶体周围的环境温度正好为100'C? 进行温度测试的正确方法是将 PCB 放置在温度室内、温度可精确控制。 或者使用 https://www.intestthermal.com/temptronic/thermostream 之类 的机器来提供精确的热环境。 您需要从其数据表中找到晶体的工作温度范围、然后确保测试期间的温度不超过该温度。 我们的 T 和 S 器件的额定工作温度为125'C (分别为结温和自然通风温度)。  

    通过"有源晶体振荡器"、我假设您是指"CAN"振荡器、即具有其自身电源和 GND 引脚的振荡器。 在这种振荡器中、晶体受外壳保护、可能不会受到高环境温度的影响。  

    这可能是晶体问题、而不是我们的器件问题。