This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:寻求3.6KW PFC+LLC+SR 解决方案

Guru**** 2512025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974178/tms320f28022-asking-for-3-6kw-pfc-llc-sr-solutions

器件型号:TMS320F28022

尊敬的先生

我们的新项目使用 TMS320F28022PTT&TMS32F28032PAGT 实现3.6KW 比特币挖矿机 功率。

请帮我提供 TI 推荐的 PFC+LLC+SR 数字电源方案、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅

    我们目前没有3.6kW LLC、但 PFC 设计具有3.6kW

    此外、如果需要 LLC 交错、我们还提供以下设计来演示控制器功能