This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADC SOC 丢失中断

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976548/tms320f28388d-adc-soc-missed-interrupt

器件型号:TMS320F28388D

您好!  

我使用的是 F28388D 控制器、我已经使用 PWM 触发器为50us 帧配置了 ADC ISR。 我们有另一个使用 CPU 计时器生成的10ms 循环。

ADC ISR 使用 ADC D1。

PWM 使用 PWM1。

我们注意到、50us 内错过了 ISR。 这是可行的吗? 我们是否可以错过 ADC 中断。 这些缺失的原因可能是什么。

谢谢、

Nagesh