This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:在 Code Composer Studio 中找不到 LAUNCHXL-F28069M 板

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976386/launchxl-f28069m-launchxl-f28069m--board-not-found-in-code-composer-studio

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

我有 LAUNCHXL-F28069M 板、但在资源管理器中发现它时遇到问题。 我已经关注了另一个 TI 论坛帖子()   ,并且我的计算机现在可以在设备管理器中识别该主板。 但是、Code Composer 仍然无法检测到它、当我尝试编辑 CCXML 以找到电路板时、每次测试都失败。


任何援助都将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、

    CCS 中的自动检测功能适用于 LaunchPad、后者上有嵌入式 XDS110调试探针。  它不适用于使用 XDS100类调试探针的旧版 LaunchPad。

    似乎您在将 CCS 连接到此板进行调试时也遇到了问题。  当您尝试在 CCXML 文件中测试连接时、CCS 会显示什么错误消息?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是带有错误的连接测试的完整日志。  e2e.ti.com/.../Connection-Error.txt

    对于错误、它显示"JTAG DR Integrity scAN-test has failed."(JTAG DR 完整性扫描测试失败。) 和"JTAG IR 完整性扫描测试失败。"

    Jaden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、

    嗯、它似乎正在寻找电路板、它只能扫描器件。

    您能否尝试将 CCXML 文件中的连接更改为 XDS100v2。  这是该 LaunchPad 上的调试探针。  根据输出、它被设置为 XDS100v1。

    我在查看此电路板的概述指南时还可以看到、需要正确设置一些用于引导的开关。

    这张图片显示了它们的位置:

    此致、

    John