This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:要求使用引脚多路复用器工具来支持176引脚器件和硬件参考设计

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976551/tms320f28388d-asking-for-pin-mux-tool-to-support-176pin-device-and-hardware-reference-design

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28388D

您好专家、

我的客户正在评估适用于伺服电机应用的 F28388D。 他们想知道我们能否:

1.提供 MCU 系统的硬件参考设计(原理图和 PCB 源)。 专门针对176引脚器件。

2.提供支持176引脚器件的引脚复用工具。 (他们的反馈是这种封装的 F28388在其引脚复用工具中找不到位置)

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    1. 请使用 TMDSCNCD28388D 作为参考。 这是337引脚设计、但所有电路都与176引脚器件上应使用的电路类似。 由于176引脚不是 BGA、因此布局应明显更简单。
    2. 请检查以下链接、选择 F2838x 即可找到176引脚器件
      1. https://dev.ti.com/sysconfig/?fromPinmux=true#/start
      2. 上面的链接是在线版本、客户可能安装了旧版本的 Pinmux 工具。 如果他们更新了该工具、它还应显示176引脚器件。

    此致、
    Cody