This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:tms320f28035-结合 ePWM

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/974119/tms320f28035-tms320f28035--combining-epwms

器件型号:TMS320F28035

你好

请问这个简单的编码问题:如何在2个 EPWM 上执行逻辑或操作、并在 GPIO 上输出结果? 我们有足够的未使用 GPIO 可用。

我必须使用 多功能芯片(74lvc1g99)在电路板上添加这个内容、但仍希望使用编码方法来获得结果。

感谢您在这方面提供的任何帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    如果您希望实现真正的逻辑或、您可能需要使用外部逻辑器件-至少对于此器件系列而言。  

    如果您希望生成的 PWM 输出基于两个输入 PWM 输入逐周期跳闸、这很可能是可行的。  您可能能够使用如下所示的器件。  在将 ePWM 输出 GPIO 绑定到 TZN 输入 GPIO 时、您会丢失一些 GPIO 引脚。  请注意、我没有尝试过这种方法、但我认为这是可行的-但是、可能存在我无法预见的挑战。






    ===

    对于较新的器件系列、有一些附加功能可用于构建或以用于更多用例。  INPUTXBAR 及其在 DCTRIPSEL&数字比较(DC)子模块之前对信号进行反相的功能、某些功能或门功能等

    希望这有助于并可能为您提供一些想法。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支架

    Thnx

    目前、74LVC1G99已经到位。

    我们必须在太多 的系统上获取或版本。 那么、让我们探讨一下您对 CLB 的看法

    -r