This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:是否有用于 ADCOSDETECT 的 driverlib API?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976073/tms320f280025-is-there-any-driverlib-api-for-adcosdetect

器件型号:TMS320F280025
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

他们希望对 ADC 开路和短路检测配置使用 ADCOSDETECT、但我们在 driverlib 中找不到它。

如果我们忽略它、您是否会向我们明确展示 API?

如果它还不在 driverlib 中、您是否会将它添加到库中、因为它对我们的客户很有用?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    目前,没有用于此的 API。 将尝试将其添加到 C2000Ware 的未来版本中。

    此致

    Siddharth