This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D DO - 178C 认证

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975970/tms320f28377d-tms320f28377d-do-178c-certification

器件型号:TMS320F28377D

我们正在为软件开发工作选择微控制器。 TI 是否能够/愿意为浮点算术期间任何错误诱导的相关文档以及《播客32A》中有关多核处理器的其他目标提供支持?

此致、

患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pat、您好!

    我们不严格支持 DO - 178C 认证。

    但是、如果您能帮助您提供有关具体目标的更多详细信息、我们可以咨询我们的专家、看看我们是否可以使用现有的一些安全配套资料在此处提供更多帮助。