This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何定义相位线传感器(LEM 6P)、以便在 InstaSpain 实验室电机软件中将信息输入 user.h。

Guru**** 2811315 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976204/tms320f28027f-how-to-define-phase-line-sensor-lem-6p-for-information-into-user-h-in-instaspain-lab-motor-ware

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:OPA2350

大家好!

美好的一天!

我的 H/W 是 HVKIT 黄色电路板。  

首先让我看一下桥臂分流电阻器 sensing.in 在本例中、Opa2350的输出可以 是0v 至 3.3V  、表示为-10A 至+10A。

因此、我们将这两个数字如下所示。

#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A (10.0)//针对 hvkit_rev1p1典型用法的10.0示例

#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A (20.0)// 19.89 hvkit_rev1p1电流调节

 

但是、如果我们使用  线路传感器(LEM 6P)或 ACS712、会怎么样呢?
在这种情况下、顶部电压小于3.3V (假设为2.8V)
 底部电压从不为0v (假设为0.5V)

在另一个字上、t 具有大约0.5V 的裕度电压

那么,如何设置  

 

#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A  

#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A   

在"user.h"中。

 

感谢您的关注。

 

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 取决于硬件、应基于 ADC 输入(3.3)的电流感应和调节、因此您可能会在传感器数据表中获得放大增益(V/A)、然后 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A = 3.3V/增益(V/A)。

     USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A 可以设置为一个接近 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 的值,它不是关键值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的、谢谢  

    让我 看看我是否正确地理解了您的观点   

    问题1:假设我们有一个3.3/10mV/A 的传感器  、那么 USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A 将是 330 AM、对吧?

    问题2:是否可以考虑 USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A  ((1/2)* USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A)

     在本例中为165.

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:正确。

    Q2:没关系。