This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:在控制套件的 BLDC 无传感器项目上为电机提供大于1A 的电流

Guru**** 2534540 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976340/drv8312-c2-kit-giving-motor-more-than-1-amp-on-the-bldc-sensor-less-project-on-control-suite

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8312

我一直在使用控制套件中的 BLDC-Sensorless 项目来试验一个外部 BLDC 无传感器电机。 电路板似乎仅提供最大电流1。 是否有办法将其提高到 DRV8312额定的3.5连续放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您无法更改它、最大支持电流取决于 DRV8312器 件、但它具有3.5A 连续相电流和6.5A 峰值电流。 我想您的意思是1A 最大值是直流电源输出值。