This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:HRPWM 的 Driverlib 示例代码

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973863/tms320f28377d-driverlib-example-codes-for-hrpwm

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

对于 F2837x、在位字段中有 HRPWM 示例代码、但在 driverlib 中没有、这是很奇怪的。

但 F2838x 上的 driverlib 中有 HRPWM 示例代码。

C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\HRPWM

问题:

1) 1) driverlib 中没有 HRPWM 示例代码的原因是否有? 在将 driverlib 用于 HRPWM 时、用户是否需要注意什么?

2) 2)目前、用户能否在 F2837x 上仅使用 F2838x 的 HRPWM driverlib 示例? 是否有任何疑虑?

3) 3)如果没有问题、请帮助添加 F2837x driverlib 示例代码。

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    计划在下一版 C2000Ware 版本3.04.00.00中为 F2837xD 器件的 driverlib 中添加 HRPWM 示例代码。  此版本计划于2月15日发布

    同时、他们可以为 F2838x 引用 HRPWM driverlib 示例代码。

    此致

    Siddharth