This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D 中 RAM 内存不足

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973408/tms320f28379d-insufficient-ram-memory-in-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的:

我的 RAM 内存容量太小了。
我需要使用四个浮点变量、每个变量的长度为512个字。
我正在使用 C2000ware 中的2837xD_RAM_lnk_CPU1.cmd 文件。
如何修改此文件以便可以使用这些变量?

此致

Krzysztof Sozanski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Krzysztof Sozanski、

    您可以将其他存储器映射到所需的段。

    例如:

    EBSS :>> RAMxx | RAMxx | RAMxx

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 工作正常。

    K.