This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C 和 TMS320F28377S

Guru**** 2611835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/976061/tms320f280049c-tms320f280049c-and-tms320f28377s

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377S

 TMS320F280049C 和 TMS320F28377S 是否有首选 RTOS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYS/BIOS 是 TI 支持的系统。 还有一个用于 C28x 的 FreeRTOS 端口、社区成员已经在 GitHub 上做过测试并确认它可以正常工作、但我们不支持或自行维护。

    至于第三方选项、Wittenstein 支持 C28x 上的 SafeRTOS。

    惠特尼