This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:固件和引导加载程序转换

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973608/tms320f280021-firmware-and-bootloader-transition

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位同事、

我不是 C2000 MCU 的专家。

我的客户也从未使用过 C2000。 他只是在阅读技术文档、下面有一个问题。

您能帮您理解吗?

-如何从主固件向启用看门狗和禁用看门狗的引导加载程序过渡?

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mikhail、

    我建议客户查看 此应用手册 、其中介绍了 C2000 MCU 上的串行闪存编程/引导加载程序。  还有一个指向 C2000Ware 中某些示例的链接、其中应提供一些在引导加载程序期间管理看门狗的示例。

    最棒的

    Matthew