This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:"连续刷新"有时不起作用

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975755/tms320f280049c-continuous-refresh-sometimes-not-working

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我遇到了 CCS 上的持续刷新有时无法正常工作的问题。 我在星期一加载一个软件、可以看到我的表达式和寄存器发生了变化、我周二回来、需要在表达式和寄存器之间切换以刷新窗口(如果我从表达式切换到寄存器、 寄存器将刷新、但随后停止、直到我再次来回切换)。 今天、除非我暂停控制器、否则它们根本不会刷新。

我尚未更改软件上的任何设置。 有时、它会在调试会话之间发生变化、甚至无需重新启动 CCS。

是否缺少设置或选项?