This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:在地址"0x3fc7a5&quot 处中断;没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

Guru**** 2767225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973316/tms320f280041-break-at-address-0x3fc7a5-with-no-debug-information-available-or-outside-of-program-code

器件型号:TMS320F280041

你好

我在 F280041控制器上工作,程序将在调试模式下工作,但当我终止调试会话并复位控制器时,程序将不工作(释放模式)。

我在闪存中转储代码。

当控制器处于调试模式时,调试选项卡显示以下错误

在地址"0x3fc7a5"处中断、没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval、

    您使用的引导模式是什么。  看起来 PC 是引导部分。 请查看 TRM 第4.6.5.1节

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprui33

    请查看此链接。 我们的闪存专家已经介绍了如何从闪存引导的步骤。

    e2e.ti.com/.../878674

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santosh、

    我正在使用闪存引导选项、并相应地设置 GPIO 引脚。

    我从闪存运行代码,当我不在预定义符号(不带 memcopy)中定义闪存时,代码将独立工作。

    在上面的帖子中,它建议时间关键代码从闪存复制到 RAM,但当我看到映射自拍 时,它只有四 个字节在运行时从闪存复制到 RAM。 我的代码的哪个部分 从闪存复制到 RAM?

    没有 memcopy 函数即可运行代码?  

    在调试模式下、我仍然会遇到以下错误、

    在地址"0x3fc7a5"处中断、没有可用的调试信息、或者在程序代码之外。  

    谢谢、此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval、

     然后、当定义了_flash 符号时

    //
    //将时间关键代码和闪存设置代码复制到 RAM。 这包括
    //以下函数:InitFlash();
    //
    // RamfuncsLoadStart、RamfuncsLoadSize 和 RamfuncsRunStart 符号
    //由链接器创建。 请参阅器件.cmd 文件。
    //
    memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize); 

    请看 blinky_led DriverLib 示例,然后从闪存启动,然后进入 device_init()函数。

    请查看 RamfuncsRunStart 部分的闪存链接器命令文件。