This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:关于如何正确设置 eSMO 的一些参数

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975845/tmdshvmtrpfckit-about-how-to-set-some-parameters-of-esmo-correctly

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的、电位计 TI、如何设置 eSMO 的一些参数? 当我使用 TMDSHVMTRPFCKIT (基于子卡28335)来驱动具有大惯性的电机时,我发现 eSMO 的一些参数对在高惯性和高速下识别转子位置的精度有很大的影响,例如“kslide”和“kslf”。 如何正确设置这些参数、您能给我一些指导吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难使用某个公式来调整此参数。 在大多数情况下、默认设置应该起作用、我们建议使用默认值并通过测试和验证进行调整。