This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:instaSPIN-FOC 最大速度问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, TMS320F28069F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975783/launchxl-f28069m-the-problem-of-instaspin-foc-maximum-speed

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069F

尊敬的团队和 Yanming:

我的一位客户使用 LAUNCHXL-F28069M + BoostXL - DRV8305EVM 运行 lab05b 来驱动自己的电机、调制因数设置为0.5。  

1、电机的最大速度无法达到方波电压稳压器的最大速度、他确认这不是速度环输出限制的原因。  请问还有什么问题呢?

2、 InstaSPIN-FOC 的电压利用率是多少? InstaSPIN-FOC SVPWM 调制中是否使用了所有调制方法?

3、 对于问题1、如果我们选择增加调制系数并打开磁通减弱控制。 这两种提高最大速度的方法有哪些优点和缺点、哪一种方法是最好的?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:您可以查看以下链接、其中包含与您发布的问题类似的问题。

    TMS320F28069F:[Instaspin":达到目标速度时出现问题

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/885405

    Q2:您可以参考 lab10a 来实施过调制以提高总线电压利用率。

    Q3:有关磁场减弱控制、请参阅 lab09。 FWC 将提高最大运行速度、但随着速度的增加、输出扭矩将减小。