请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 主题中讨论的其他器件: TMS320F28069F
尊敬的团队和 Yanming:
我的一位客户使用 LAUNCHXL-F28069M + BoostXL - DRV8305EVM 运行 lab05b 来驱动自己的电机、调制因数设置为0.5。
1、电机的最大速度无法达到方波电压稳压器的最大速度、他确认这不是速度环输出限制的原因。 请问还有什么问题呢?
2、 InstaSPIN-FOC 的电压利用率是多少? InstaSPIN-FOC SVPWM 调制中是否使用了所有调制方法?
3、 对于问题1、如果我们选择增加调制系数并打开磁通减弱控制。 这两种提高最大速度的方法有哪些优点和缺点、哪一种方法是最好的?
此致