主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我尝试通过 SPI 与两个 DSP LaunchPad f28379D 进行通信、以在它们之间共享浮动数据(请参阅下图)。 您可以看到、DSP 1向 DSP 2传送3个浮点数据"vty";同时、后者发送9个 ixy。 您肯定会想知道 SPI 的原因、就是 Launchpad 具有14个 ADC 和6个 PWM 模块、但控制需要9 + 3 +9 ADC>14和9个 PWM 模块>6。 因此、我必须使用由两个 DSP LaunchPad f28379D 组成的平台。
是否 实施了 C 代码来实现通过 SPI 与两个 DSP LaunchPad 通信的目标? 还是应用手册、您可以 通过 SPI 扩展 I/O 的数量?