This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975929/tms320f28377d-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我开始使用 AD4112对 SPI 接口进行编程 、但在 TI 的网站上找不到代码示例。 我可以参考任何类似的代码吗?

AD4112:具有±10V 和0mA 至20mA 输入的单电源24位 Σ-Δ ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suraj、

    请下载我们的软件包 C2000Ware 和我们的集成开发环境(IDE) Code Composer Studio (CCS)。  

    安装完这两个模块后、您可以导航到 C2000Ware 中的以下目录、以查找 SPI 模块的示例

    C:\ti\c2000\C2000Ware_version\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\SPI  

    要在 CCS 中导入示例、请转到"Project"->"Import CCS Projects"->导航到上面的路径->选择工程。

    如果您不熟悉 C2000或 F28377D 器件、那么这是一个很好的起点:    

    此致、

    Marlyn