主题中讨论的其他器件:SFRA、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
IM 使用具有28379D Delfino 控制器的 IDDK[R2.2]工业驱动套件。 我正在尝试 sci_ex3_echoback 项目。 是否有可用于使用 SCI 协议连接控制器的 GUI 项目? 如果是、请提供帮助。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
IM 使用具有28379D Delfino 控制器的 IDDK[R2.2]工业驱动套件。 我正在尝试 sci_ex3_echoback 项目。 是否有可用于使用 SCI 协议连接控制器的 GUI 项目? 如果是、请提供帮助。 谢谢你。
不过、如果您有兴趣创建自己的 GUI -它不是基于 C#的、但我们有 GUI Composer 工具、您可以查看: https://dev.ti.com/gc/
惠特尼
它可以离线使用。 此处提供了一些有关将本地.ccxml 文件添加到项目和导出可脱机运行的独立桌面应用程序的说明:
https://dev.ti.com/gc/designer/help/GC_UserGuide_v2/deploying.html#standalone-desktop-application
我在 GUI Composer 方面的唯一经验是通过调试器连接进行连接、但理论上、您应该能够编写一些 SCI 驱动程序以在 IDDK 上运行、并使用 GC 的 USB UART 模式通过 COM 端口进行通信。
https://dev.ti.com/gc/designer/help/GC_UserGuide_v2/targetprog.html#usb-uart
遗憾的是、这里只有 MSP430或 MSP432器件示例、但它可能足以帮助您快速入门。
如果您希望保持简单、而不介意使用文本接口而不是 GUI、则可以始终使用 SCI 通过终端程序进行通信、就像我们在 C2000Ware 中使用 echoback 示例所做的那样。
惠特尼
我不理解该过程。 离线在某种程度上、我是否可以下载(就像 CCS 一样)并在工作 PC 中安装并根据要求开发 UI 的软件?
或者、我是否必须在 Web 浏览器中开发 UI 并导出到工作 PC?我对该过程不太清楚。
如果我成功安装了 Chrome 中的 Composer、我是否能够开发 UI (通过将其部署并发布为独立代码) 、从而使用 IDDK 套件控制电机。
请帮助。
[引用 user="T Prasad"]我的 Ubuntu 计算机为32位。 这就是我无法运行 TIcloudagent.run的原因
是的。 仅支持64位版本的 Linux:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ti_cloud_agent.html#linux-library-dependencies
谢谢
Ki