请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 您好!
对 RAM 的 ECC/奇偶校验有两个疑问:
1) 1)寄存器 CEERFLG、它是否用于记录 RAM ECC/奇偶校验错误标志? 应为是。
2) 2) CEERSET 和 CEERCLR 的用途是什么? 它们是否用于自检?
非常感谢。
BR、Jordan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对 RAM 的 ECC/奇偶校验有两个疑问:
1) 1)寄存器 CEERFLG、它是否用于记录 RAM ECC/奇偶校验错误标志? 应为是。
2) 2) CEERSET 和 CEERCLR 的用途是什么? 它们是否用于自检?
非常感谢。
BR、Jordan