This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:RAM 的 ECC/奇偶校验

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975784/tms320f28377s-ecc-parity-for-ram

器件型号:TMS320F28377S

您好!

对 RAM 的 ECC/奇偶校验有两个疑问:

1) 1)寄存器 CEERFLG、它是否用于记录 RAM ECC/奇偶校验错误标志? 应为是。  

2) 2) CEERSET 和 CEERCLR 的用途是什么? 它们是否用于自检?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    两个问题的答案都是"是"。 如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Vivek Singh