This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:易失性声明

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/975550/tms320f28374d-statement-of-volatility

器件型号:TMS320F28374D

大家好、我们的团队与客户在此器件 TMS320F2837xD 上合作 。  对于此系列处理器,我们是否有类似“易失性声明”的内容,以便它们能够识别这些设备中的非易失性存储器实例?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kannan、

    我不知道有任何类似你的例子的直接发言。  存储器实例被描述为 RAM、闪存或 ROM、旨在遵循传统的易失性期望。

    • RAM =易失性、具有读取和写入访问
    • 闪存=具有读取和程序访问的非易失性
    • ROM =仅具有读取访问权限的非易失性

    Tommy