请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 各位专家:
客户计划对 CPU1和 CPU2使用相同的固件代码、他们希望按如下方式更改外设配置。 因此、客户想知道 CPUx 本身如何能够知道它是 CPU1还是 CPU2。 我的意思是,这是否有任何有用的标志/参数?
请问您的专家对此有何建议/意见?
if (“此固件在 CPU1上运行”){
InitGpio1(); //初始化共享 GPIO 引脚(文件:gpio.c)
InitAdca1(); //初始化 ADC-A (文件:adc.c)
InitEPwm1(); //初始化 DAC-B (文件:dac.c)
InitDacb1(); //初始化 ePWM (文件:ePWM.c)
}
else{
InitGpio2(); //初始化共享 GPIO 引脚(文件:gpio.c)
InitAdca2(); //初始化 ADC-A (文件:adc.c)
InitEPwm2(); //初始化 DAC-B (文件:dac.c)
InitDacb2(); //初始化 ePWM (文件:ePWM.c)
}
此致、
宫崎