This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:SVM 调制

Guru**** 2766625 points

Other Parts Discussed in Thread: INSTASPINUNIVERSALGUI, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/972007/drv8301-69m-kit-svm-modulation

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:INSTASPINUNIVERSALGUIMOTORWARE

GUI 的高级:磁场控制和调制部分工作时、SVM 调制默认设置为准正弦、但在 user.h 文件中、USER_MAX_VS_MAG_PU 以纯正弦波指定。 因此、当电机在 GUI 环境中运行时(即、在1000rpm 时)、我们将 SVM 调制从准正弦更改为纯正弦。 电机突然停止并跳过。 DRV 和 MOSFET 被吹出。

在什么情况下、电机的运行方式是这样的。

谢谢、

Mofudrives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用哪个参考代码/实验室和 GUI? 您将 USER_MAX_VS_MAG_PU 设置为什么值? 您使用的是 TI EVM 套件还是您自己的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们研究了11e (FOC 实验)、GUI 也是 FOC。 USER_MAX_VS_MAG_PU 为0.5 、同样的值用于 GUI FOC 的 SVM 调制中以实现 纯正弦。 我们使用的是 TI EVM 套件(DRV 8301-HC-EVM Rev D)。

    谢谢、

    Mofudrives  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个 GUI?  InstaSPIN 通用? 您是否首先在 CCS 中运行了该实验? Lab11e 正在使用霍尔传感器进行启动、您是否按照实验室指南连接了霍尔传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     GUI 是 InstaSPIN FOC、是11e 实验室是霍尔启动、我们遵循了实验室指南并能够正确运行11e 实验室。  

    谢谢、

    Mofudrives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 InstaSPIN 通用器件支持 lab11e。 请按照 GUI 指南使用此 GUI。

    INSTASPINUNIVERSALGUI

    http://www.ti.com/tool/INSTASPINUNIVERSALGUI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我们在11e 实验中没有遇到任何问题。 毫无疑问、当 GUI FOC 中的 SVM 调制更改为准正弦模式时、电机停止运转并吹出 DRV 和 MOSFET。 我们使用的是 BLDC 电机。 因此、导致电机运行方式与此类似的原因是我们的疑问。  将 SVM 调制更改为准正弦还是纯正弦是否有任何错误。

    谢谢、

    Mofudrives  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI 用于之前版本的 MotorWare、该版本不支持新版本的 motorWare、尤其是使用 GUI 更改某些控制参数、如过调制。

    我们建议您使用 INSTASPINUNIVERSALGUI