This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:从 CCS10和 Win10连接 TMDSHVMTRINSPIN 时出现问题

Guru**** 2538260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973120/tmdshvmtrinspin-problem-with-connection-with-tmdshvmtrinspin-from-ccs10-and-win10

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

我收到一个 Insta SPIN 解决方案  

TMDSHVMTRINSPIN 电机控制模块

 无法在 Win10上与 CCS10通信。

如果您找到了解决此类问题的方法、请给我反馈。

这将是一个很棒的地方!

当然、 我有一个  

"此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-716'(0xfffd34)。
标题为"SC_ERR_LIB_LOAD_SERDES_DRV"。

说明如下:
无法找到所需的动态库 jscserdes。
库不在搜索路径上。 "

此信息包含设置 XDS100v1、v2、v3 等。

但这不是问题所在。

此致

Paweł Wosik