This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:F280025 controlCARD:GPIO 24、25、26和27说明

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973218/tms320f280025c-f280025-controlcard-gpio-24-25-26-and-27-clarifications

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMDSCNCD280025C

大家好,

您能否确认以下事项、

1.来自 C2000Ware_3_02_00_00/boards/controlCARD/TMDSCNCD280025C/Rev.A/TMDSCNCD280025C_Rev.A_120cCARD_pinout.pdf

来自控制卡信息指南 https://www.ti.com/lit/ug/spruir3a/spruir3a.pdf 

GPIO26和 GPIO27及其相应的 HSEC 引脚编号完全相反,您能确定哪一个是正确的吗?

2. 根据 TMDSCNCD280025C 原理图 MCU072A (001)_Sch.PDF,我们观察 到 J1A 连接到26和27。 J1 A 是 USB。 由于它连接到 USB、它是否适用于 SPI B?

J1B 和 GPIO25已连接。 什么是 J1B?  如果 SPI B 连接到 J1B、它是否工作?

原理图参考图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    查看原理图和引脚 PDF 文件、可以看到原理图实现中存在错误、导致 HSEC 104和 HSEC 106上出现 GPIO 26和27交叉。

    pinout.PDF 文件正确指示了预期的实现方式:

    • GPIO26连接到:
      • HSEC79
      • HSEC106
    • GPIO27连接到:
      • HSEC81
      • HSEC104

    原理图确认了实际实现方式:

    • GPIO26连接到:
      • HSEC79
      • HSEC104
    • GPIO27连接到:  
    • HSEC81
    • HSEC106

    突出显示的连接会被交叉和意外的。

    J1A 和 J1B 是用于展示 FSI 的2x5接头。 J1A 不是 J1:A 的 USB 连接器、我可以看到混乱是如何发生的。

    J1A 和 J1B 不会抑制 SPIB 的功能、但前面提到的错误会抑制。

    我正在采取措施纠正错误。

    此致、
    Cody