This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:F2407A 编程困难

Guru**** 2983620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/973220/tms320lf2407a-difficulties-in-programming-f2407a

器件型号:TMS320LF2407A

 尊敬的先生:

如上一个主题中所述、我们在对 TI DSP F2407A 进行编程时遇到了重大困难。

要对 DSP 进行编程、我们使用其串行链路。

多年来,我们一直在使用同样的程序,没有任何问题。
此过程基于您的过程(请参阅随附的文件)。
我们的软件可跟踪串行链路上的所有交换(数据传输到 DSP、数据传输由 DSP)。
我们的软件允许我们在传输速度38 Kbaud 或115 Kbaud 之间进行选择(同步和内核传输后)。 两个速度都失败。
编程过程始终在擦除步骤结束时停止。
您可以找到附加的两个跟踪文件(TRACE_3800:3800波特下的跟踪,以及 TRACE_115:115k 波特下的跟踪)
您能否检查我们的流程中是否存在不正确的情况?
 此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remi、

                 关于这个问题的最后一份来文是6个月前的。 我请求了一段简短的视频来描述该问题、并要求提供一些分析设备、但从未听到过您的回复。 您当时是否能够解决此问题? 我问的是、因为您是指那个旧线程。

     

    如果您使用此程序已有多年、则不太可能成为问题的根源。 在另一个线程中、您提到硬件、BOM 等没有任何变化 我认为情况仍然如此。