This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:带 bissc 编码器的 FCL

Guru**** 2612505 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/972587/tms320f28379d-fcl-with-bissc-encoder

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

尊敬的团队:

我可以将 FCL 与 Bissc 绝对编码器一起使用吗?  

我已经使用 tformat 绝对编码器测试了 FCL、但我的客户想要更改编码器。

此致、

EUI-HEON。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、从技术上讲、您应该能够做到这一点。  我不知道这是否需要更改我们今天为 BiSS-C 提供的仅库解决方案  在3Q/4Q 中、我们计划在 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 中提供一个可免费修改的 BiSS-C 开放库。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Heustess:

    感谢你的答复。  正如您所说、我想检查在使用 TI 提供的 BiSS-C 库和 FCL 时是否需要进行更改。

    此致、  

    EUI-HEON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EUI-HEON、

    我没有查看过这种组合、因此目前无法提供任何指导。  

    此致

    Lori