This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:推荐用于 F28002x 的仿真器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/972618/tms320f280025-recommended-emulator-for-f28002x

器件型号:TMS320F280025

大家好、

我的客户是用于 F28004x 和 F28075的 XDS100V3。 在推出 F28002x 时、他们计划购买几套新的调试器。

F28002x 的推荐调试器是什么? 涵盖 F28004x 和 F2807x 是否兼容? 与 XDS100V3相比、主要优势是什么?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    我建议使用 XDS200 USB 或 XDS110。 两个仿真器都比 XDS100更快。 在 RAM 下载模式下、XDS110比 XDS100大约高3到5倍。 XDS200比 XDS110好大约两倍。
    此外、XDS200和 XDS110可支持 F28004x 和 F28002x 支持的 cJTAG 模式。 如果只需选择一个、我更喜欢在性能和成本之间实现良好平衡的 XDS200 USB。

    谢谢、
    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    Woud XDS100V3是否支持 F28002x 系列?

    XDS110和 XDS100之间的闪存下载速度一致性是否有数据?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    当然、XDS100V2/3支持 F28002x。 闪存下载速度没有确切的基准测试标记数据、因为它主要取决于代码大小。 但根据我的经验、XDS110在我的代码中的闪存下载速度似乎要快一点。  

    谢谢、
    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    请使用 XDS200。  根据我以前的实验、在相同的闪存大小和相同的器件下、它比100/110快大约7倍。

    谢谢、此致、
    Vamsi