This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:用于写入返回错误状态或 TMS320F280041C 器件中错误的数据的 FTDI 驱动程序函数之一。

Guru**** 2802955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041C, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/971562/tms320f280041c-one-of-the-ftdi-driver-functions-used-to-write-data-returned-bad-status-or-an-error-in-tms320f280041c-device

器件型号:TMS320F280041C
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

您好!

我最近将项目从 TMS320F28035转移到 TMS320F280041C、以用于电机控制应用。 项目从名为" HVPM_Sensorless_2833x"的控制套件示例中导入 。 项目已正确编译,但当我将代码转储到 CPU TMS320F280041C 时,错误如下所示。

连接到目标时出错:
(错误-154 @ 0x0)
用于的 FTDI 驱动程序函数之一
写入数据返回错误状态或错误。
(仿真包9.2.0.00002)

当我从项目设置中检查 JTAG 连接时、会显示该图

JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

我正在使用德州仪器(TI) XDS100v3 USB 调试探针和 CCS 版本10、当我使用 XDS100v3 USB 探针对其他项目进行编程时、程序会正确转储(没有 XDS100v3 USB 调试探针问题)。

错误:

JTAG 连接:-

 :

项目文件:-

项目属性:  

请帮助我解决此问题。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhawal、

    这是您的定制板还是带控制卡的 TI EVM?

    这通常是由于 USB 连接不稳定造成的。 您是否在 Windows 设备管理器中看到 XDS100?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    这是我们的定制板、是的、XDS100v3显示在器件管理器中。

    谢谢、此致

    -Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval、

    您是否正在使用永久仿真器?  

    尝试更新仿真软件。

    software-dl.ti.com/.../emu_xds_software_package_download.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    我还更新仿真软件(最新版本- 9.2.0.00002)、但仍出现相同的错误。

    谢谢、此致

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval、

    是这种外部仿真器、还是您使用过对接站之类的器件? 扩展坞。 XDS100v2位于 dockstation 上、因此需要单独为其供电。

    您可以尝试更新 FTDI USB 驱动程序吗? 通常154表示 USB 连接不可靠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Santosh、

    我在我们的定制板上使用外部仿真器(XDS100V3)。

    我还更新了 FTDI USB 驱动程序,但出现相同的错误

    谢谢、此致、

    Dhaval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhaval、

    我认为我们应该回顾一下硬件。  您还可以尝试更新 FTDI 的 EEPROM。 请查看下面的主题以了解步骤:

    e2e.ti.com/.../670519

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    感谢您的所有建议!

    问题已解决。

    此致、

    Dhaval